结果:找到"IOT 边缘计算 工控机",相关内容1000条
- 为什么焊接会出现咬边,应该怎么避免焊接咬边呢?
- 焊接时出现了下图这这情况,焊接师傅说这叫咬边。咬边是指由于焊接参数选择不当,或操作方法不正确,沿焊趾的母材部位产生的沟槽或凹陷。咬边将减少母材的有效截面积、在咬边处可能引起应力集中、特别是低合金高强钢的焊接,咬边的边缘组织被淬硬,易引起裂纹。咬边是一般是在进行手工电弧焊和CO2气体保护焊时出现,那么这两者焊接方式分布应该怎么预防才能避免焊接咬边呢?如果是在使用手工电弧焊时出现这种情况的话,一般是因为电流太强、焊条不合适、电弧过长、操作方式不当、母材不干净或过热导致的;要预防也很简单,比如:使用较低电流、选用适当种类及大小的焊条、保持适当的弧长、采用正确的角度、较慢的速度、较短的电弧及较窄的运...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 焊接 咬边 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-24 17:14:00
- 各类机加工方式所能达到的精度&粗糙度
- 在日常设计中,关于各类加工方式和不同精度/粗糙度的对应关系,总是不能完全记住。例如一个件要冲压制作,但是不知道能不能达到设计精度。当然,最方便的办法是问供应商,但是问完供应商,也不太清楚供应商是做的精度/粗糙度是超过行业标准还是低于行业标准。所以搜集了资料,加上日常工作经验,整理了下面2个表格,供日常查看。第一个表格是加工方式——尺寸精度的对应表;各类机加工方式所能达到尺寸精度第二个表格是加工方式——粗糙度的对应表各类加工方式所能达到的粗糙度等级这个就没有经济等级,都是可达到的等级。分别列了从Ra0.008-Ra100的表面情况、应用举例和对应的工艺。关注嘉立创CNC公众号,带您了解更多机械...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械设计 产品结构设计 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-05 14:14:00
- 数据中心如何支持高性能计算?
- 数据中心自1940年代就已存在,第一批计算机专用数据室被用于军事目的。随着计算和存储需求在此后的几十年里呈指数级增长,应用扩展到生活的各个领域,组织越来越多地寻求专用数据中心来容纳他们的基础设施。为了降低成本并在竞争中脱颖而出,自HPC出现以来,外包数据中心基础设施几乎已成为必需。HPC是一种功能强大但在密度、热量和带宽方面要求很高的解决方案。这些数据中心需要解决许多高性能计算机同时运行所需的热量和功率密度所带来的挑战。哪些行业使用高性能计算?由于HPC可以以更快的速度将数据分析和人工智能结合在一起,因此不出所料,采用HPC数据中心的顶级公司都在云计算和IT行业中。但其他行业的公司也可以利用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高性能计算 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-19 16:01:00
- 工控一体机和常见的平板电脑有什么区别?
- 工控一体机又名工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,已经成为人机互动的典型代表,触摸屏可以做为工控机的输入和显示单元。工控一体机的应用场景正在从传统的工业领域逐渐延伸到医疗、交通、自助终端等其它垂直应用领域。那么,工控电脑一体机与普通的商用平板电脑有什么区别呢?瑞迅科技为您带来知识分享:首先从外观上看,工控一体机背面一般会有box贴附,多出的这个盒子放置了主电路板,提供多种工业/商业接口,像usb、串口等;而平板电脑多是屏机一体,电路板巧妙设计于屏背面,且大小规格无缝贴合,为了便携易操作。其次从功能方面看,工控机多以arm架构(精简指令集,后续会专讲)的cpu为核心展开,它的目的主打...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 工控一体机 嵌入式一体机 工控机 ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2022-10-26 18:13:00
- 诚聘电子、计算机、通信、自动化职称人员
- 我司急聘中高级通信、计算机、自动化、电子职称多名,地区不限、最好可网查、价格美丽、长期有效。联系陈工V:13620432773Q:3151401645
- 所属专栏: 人才需求 标签: 电子 计算机 通信 自动化 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-17 17:18:00
- 阻抗计算问题
- 你好,版主:自从嘉立创退出阻抗计算神器以来,深受大家喜爱,我有一点还是想知道,贵司计算阻抗的模板是以线中心到中心计算阻抗还是以线的边到边计算阻抗呢??
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗计算 发帖人:过往流云168 发帖时间:2020-05-11 10:48:00
- 阻抗计算
- 你好,PCB板用的JLC7628结构,板厚1.2mm,中间层的线宽用的是0.3mm,这时阻抗是多少欧啊?我顶层的微带线宽应该用多宽的才能让它们阻抗匹配?也就是说顶层的射频信号通过微带线后记过过孔到中间层的带状线,它们的阻抗一样呢?怎么用软件计算出来的,谢谢
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 阻抗计算 发帖人:SZBSD 发帖时间:2019-08-08 18:28:00
- 无法更改工艺边设置?
- 无法更改工艺边设置?拼版工艺边由5mm改成4mm,应用后,测量尺寸,结果还是5mm,无法修改???
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 工艺边 发帖人:LIU118 发帖时间:2019-06-26 16:03:00
- 边缘计算在智能快递柜的智能装置上如何体现?
- ▌▌紧急事件,数据不返回总服务器,直接本地节点处理,完成快处理动作。当丢件作为智能柜最严重的紧急情况,当其发生时,常规程序逻辑,数据传输到总服务器,总服务器给丢件本地节点发出指令,进行相关处理。亦或者本地节点管理、控制相关节点,总服务器汇总。两者都是各有利弊,都不能称其为最适宜的逻辑方式。当NXP平台CPC-1322系列产品的边缘计算智能装置升级,我们依旧可以保持总服务器统一控制管理各节点,但紧急事件,本地节点可直接快处理动作。▌▌视频过大,本地压缩视频处理,完成视频预处理动作每套智能柜在没有进行客户服务之时,一般来说,总服务器把所有要投放的视频,进行压缩,再传输到各节点,进行视频播放,数据...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: IOT 边缘计算 工控机 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-04-04 10:23:00
- 瑞迅MPC-1911嵌入式硬件解码助力深度学习
- [导读]互联网的本质在于用户经营、流量经营,而数据在这其中是最为基础的一环。数据的价值在于,可以驱动业务的增长。实际上不仅仅是在零售行业,每一个行业对于数据的应用,数据对于驱动业务本身起到至关重要的作用。以盒马鲜生的第一家店上海金桥店为例,目前线上部分的销售额已经超过了50%,这样的营收模型对于传统零售商来讲是可遇不可求的。实际上这个结果并非一蹴而就。深入进行数据管理与挖掘,可以更好的服务用户。这里面包含了两个维度的用户,一是服务于企业内部,实现数字化管理。二是在消费者层面,可以提供个性化、多元化的服务。众所周知,如上所谈到的深度数据的挖掘离不开深度学习,深度学习技术从诞生之日起至今引领人工...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 嵌入式 工控机 数据 算法 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-21 16:43:00
返回